This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TPS61288RQQR:默认启用引脚

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272370/tps61288-tps61288rqqr-pin-enable-by-default

器件型号:TPS61288

您好、如果我不使用使能引脚功能、可以将其保持悬空还是必须连接高电平?

如果我必须将此引脚连接至高电平、我可以使用上拉至 VIN 吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    EN 用于启用器件、我假设您需要器件始终处于打开状态?

    您可以将此引脚连接到 Vin、请注意 EN 的最大电压仅为6V、您可以使用电阻分压器。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想默认开启器件、但我有一个外部连接器来为负载供电、因此我想在通过控制信号开启外部电源时关闭器件。 可能不需要禁用器件、因为我们实施了电源多路复用器、但为了确保我们曾考虑将使能引脚上拉至输入引脚、即3.3V、同时、 启用外部电源时、通过0欧姆电阻连接使能引脚来控制信号以禁用 TPS61288。 这是我要讨论的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    该电路是可接受的、请确保 EN 信号为开漏信号。

    另请 注意、 当 EN 为低电平时、器件关断时、  由于上限 MOS 体二极管、器件输出将与 Vin 相同。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、EN 信号是输入、因此我意识到我必须通过0分辨率的欧姆将其连接到 VIN 引脚、如果我想通过控制信号对其进行控制、以移除该电阻器并组装0欧姆电阻器、从而将 EN 引脚连接到 ENA_BOOST 信号、 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    你是对的。

    通常、对于固定应用、我们不会更改硬件。

    您可以为不同的测试更改电阻器。

    此致

    费格斯