This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37-Q1:tctr 和 tsd 的最小保证值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272086/tps37-q1-minimum-guarantee-values-of-tctr-and-tsd

器件型号:TPS37-Q1

您好、团队成员:

请告诉我​​当 CCTR1/MR = CCTR2/MR = Open 时 TSD 和 tCTR 的最小保证值。
我希望 TPS37-Q1在  特定的时间段内输出复位信号。
我想知道 TSD (min) 和 tCTR (min)是否有足够的周期。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    对于 TPS37-Q1、德州仪器不保证在 CTR 引脚开路配置中具有 TSD 和 tCTR 的最小值。

    如果您希望确保有足够的 有效复位时间、则可以在相应的 CTR 引脚上添加一个外部电容器、并参考部分、 8.3.4.1复位延时时间配置 让该方程式能够计算最小复位延迟。

    谢谢。

    约书亚