This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:24V 汽车应用的相关信息

Guru**** 1626500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272089/tps2h000-q1-information-regarding-24v-automotive-application

器件型号:TPS2H000-Q1

你好。 我有一个与 TPS2H000B 有关的问题。 是否适用于24V 汽车应用? 我主要关心的是36V 电池短路事件、另一个可能是负载突降等。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex-Cosmin、

    TPS2H000B-Q1专为12V 汽车系统而设计、因此无法保证能处理负载突降等24V 瞬变。 我们确实在24V 系统的发展蓝图中有器件(短期和长期)、但是是否可以通过存档的电子邮件与您联系以分享详细信息?

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我们继续通过电子邮件提供有关24V 器件的更多详细信息、我将不胜感激。

    谢谢!

    亚历克斯