This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:TX 和 RX 查询

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258137/hd3ss3220-tx-and-rx-query

器件型号:HD3SS3220

您好、团队成员:

我们有一个关于 MUX 到 Type C 连接器的连接的查询。 由于 Type C 具有标准引脚排列、是否需要在我们的设计中交换 TX 引脚和 RX 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    您能澄清一下您的问题、然后将原理图发送给我吗?

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../USB-Query.pdf

    您好 Stanton、我已在随附的 pdf 中用图形表示的帮助解释了这个问题。 请您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    感谢您在 PDF 中进行解释。 非常有帮助!

    场景1:如果 TX 连接到 TX、则 RX 连接到 RX、主机的 TX 也将连接到连接器上的 TX。 这样可以吗? ,  我在设计中注释了用于显示 TX (蓝色)和 RX (黄色)方向的箭头。

    场景2:是否应该在此处交换 TX 和 RX? ,您已正确建立连接。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanton:

    非常感谢您的反馈。

    为了我的理解,我有几个疑问:

    1.是否会在设备连接到的笔记本电脑/PC 内部进行 TX 和 RX 交换? 如果没有注意到这一点、那么最终我们模块的 TX 会连接到笔记本电脑的 TX 上吗?

    2.为什么评估套件原理图中的 TX 和 RX 互换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanton:

    请您就上述问题提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    只要您与数据方向一致、就可以交换 HD3SS3220数据 TX 和 RX 通道。

    需要确认的设置重要事项(源+多路复用器+连接器)。

    1.连接器 TX 必须为输出端,连接器 RX 必须为输入端。

    2.源 TX 必须是输出的且源 RX 必须是输入的。


    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanton:

    来自连接器的 TX2P&N 从 HD3SS3220连接到 RX2P&N。 它不会在两个位置交换、而是仅在 IC 侧交换。

    请找到评估板原理图的片段。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1695185925846v1.png