This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:LCD 面板的上电/断电序列

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260850/tps65150-power-on-off-sequence-for-lcd-panel

器件型号:TPS65150

您好!

我的客户询问有关 TPS65150的问题、剂量它可以针对加电/断电序列支持以下2种类型的 LCD 面板?

如果无法提供支持、请建议正确的解决方案。 谢谢!

类型1:

类型2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我给你发了一个私人的消息,谢谢。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请我能回答一下吗、因为我的启动顺序是一样的?

    里海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rihem:

    TPS65150不支持此序列。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您是否可以建议另一个能够执行此序列的组件(类型1)?

    是你对两种类型的 LCD 的问题、因为我忘了提及我属于1类的情况。

    感谢您的答复。

    里海姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rihem:

    遗憾的是、目前我们无法在电源之前让器件支持栅极电源。

    Br

    帕特里克