This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427电量监测计 SOC 在很长一段时间内报告1%

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269235/bq27427-bq27427-gas-gauge-soc-reports-1-for-a-long-time

器件型号:BQ27427

我正在单节电池系统侧应用中使用此器件。 我的电池是锂离子5000mA 电池。

我在您的几个文档中读到、通过在我已经做的芯片中输入以下参数、可以实现相当准确的监测:

能量、TERM 电压、化学物质、收尾速率 充电电流阈值、放电电流阈值和停止电流。

但是、当电池电压大约为3.3V 时、我的电量监测计电路看起来会变为1%。

电池持续大约16小时、监测计显示过去5小时的 SOC 为1%、最后30分钟的 SOC 为0%。  

这种不相称的 SOC 读数有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将必须运行学习周期并将负载预测配置为适合您的应用。

    请查看 https://www.youtube.com/watch?v=WAcxrGDb68g 和第 7.4.2.3.4章 Load Select、Load Mode、 www.ti.com/.../sluucd5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    在一些 TI 文档中、提到如果您设置 容量、能量、TERM 电压、化学成分、收尾速率、 充电电流阈值、放电电流阈值和停止电流、那么电量监测将相对 准确。 是否有任何方法可以在 根本没有学习周期的情况下获得相当准确的监测? 我们可以设置几项内容吗? 您是否要设置典型的参数?

    谢谢

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设其中一种内置化学物质是兼容的、即使在学习周期之前、您也可以获得 bq27427体面的性能。

    关键是您可以设置 Design Capacity、Design Energy、Load Mode、Load Select、Terminate Voltage、 Taper Rate、Dsg Current Threshold、Chg Current Threshold、Quit Current Corrected。

    另请注意、重置电量监测计后、*在加载配置(.gm.fs 文件)之前*、您将始终必须发出 Chem A/B/C 命令、因为配置文件不包含 ChemID 表。

    请访问 www.ti.com/.../sluubn3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    正如我所看到的、我已经设置了所有这些参数、但我不确定 Load Mode 和 Load Select。 在该文档中、我假设负载模式保持在默认状态(因为我没有将其设置)。 因此它应该是正在使用的恒定功率模型。 尽管如此、我不清楚在监测方面有何差异、以及我如何确定负载模式应该是什么?

    此外、Load Select 是什么意思。 我似乎在文档中找不到此参数。

    请注意、我将通过主机微控制器设置参数。 我通过10K 电阻器将 BIN 引脚永久设置为 VSS。 对于不可拆卸电池组、这是否正确?

    因此、在设置所有其他参数之前、设置化合物 ID 很重要? 我实际上是先设置参数、然后在最后设置化合物 ID。 这是否是在剩余容量的最后~30%时、我的电量监测有效读数为~1%存在的问题?

    我还了解到、当电池完全耗尽时、BQ27427会丢失所有设置参数。 在这种情况下、当电池充电重新开始时、我应该再次复位所有参数、然后电池充电是否会继续正常进行电量监测?

    非常感谢。

    阿卜杜勒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载模式:电量监测计使用内置的 ChemID 进行电池模型的放电仿真、确定 FCC、RM 和因此 SOC。 这些仿真假设具有特定的负载电流。 如果该应用使用的典型平均电流在电芯放电时不随电压升高而增加、则应选择 Load Mode Constant Current。 如果典型平均电流随着电芯电压的降低而增加、则应选择 Load Mode Constant Power。 根据负载模式设置、在放电仿真期间、电量监测计将保持电流恒定或将其向上调节。

    Load Select 用于选择适当的预测。 TRM www.ti.com/.../sluucd5.pdf7.4.2.3.4负载选择、负载模式中对这些选项进行了介绍。 默认情况下、该电量监测计使用过去计算得出的平均值、这适用于许多应用、但并非所有应用。

    电池电量完全耗尽是一项异常现象、通常不会在定期使用时发生、因为这会影响电池的使用寿命、因此应避免这种情况。 仅当设置了 Flags()中的 ITPOR 时,才应配置电量监测计。 电池不应放电至低于 UVLO-阈值、这将使电量监测计关断。 如果发生这种罕见的情况、则当电池电压在充电期间恢复时、您必须重新配置监测计、因为系统将设置 ITPOR。 请注意、如果存在显著的电流(充电或放电)、则不得配置监测计并重新启动算法、因为监测计需要将电芯放电深度作为参考、并且除非放宽电芯(真正的 OCV)、否则无法有效运行。

    使用10k 电阻器将 BIN 正确拉至 VSS。

    请先设置 ChemID、然后配置电量监测计。 尤其是在运行学习周期时(因为设置 ChemID 会将 Ra 表重置为 ChemID 的默认值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我的主要问题是、在总放电时间的最后三分之一、监测计显示为1%、直到0%。  

    因此、考虑到在设置任何其他内容之前必须设置化合物 ID、我已按此顺序完成编程...

    Chemistry ID、

    容量、

    能源、  

    终止电压、

    锥度速率、  

    CC 增益(变化符号)

    这似乎已经解决了 我的问题、到目前为止、我将 从芯片中获得体面的(比例)电量监测。

    我不明白的是、文档中为什么不清楚 需要在设置其他参数之前设置化合物 ID? 关于 CC 增益值的信息也很少。 我必须将 其 从负更改为正、才能使当前读数具有正确的符号。 此值是什么、为什么 默认符号不正确/需要更改? 请详细说明这一点。

    感谢您目前的帮助

    阿卜杜勒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 增益值由芯片测试程序生成。 它旨在针对最终应用进行校准、这将使符号相反。  

    我们将更新文档、以阐明 ChemID 命令和该电量监测计的其他参数之间的关系。