This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:工作中容易烧坏

Guru**** 2534250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272306/tps61023-easily-burned-during-work

器件型号:TPS61023

您好,先生

将输入电压4V 升压至5.2V、  在工作中很容易烧坏

您可以帮助检查 schmatic 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1.FB 电阻太小、会增加损耗、但这不太可能损坏器件。

    我不知道您的负载电流。 对于大输出电流、输出电容可能会过小。  

    MLCC 具有直流偏置效应、这意味着当施加直流电压时、其电容会降低。 请进入制造商的网页并检查 Cin 和 Cout 的有效容量。

    以此 Murata GRM188R61A226ME15为例、其电压在5V 电压下的电容将减小74.7%、这意味着该22uF 电容器在5V 电压下仅具有5.5uF 的有效电容。

    3、其他配件看来还可以,损坏最有可能是布局问题造成的。

    此致、

    特拉维斯