This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:OTP 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272342/bq76942-otp-questions

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

客户在实验室中使用 BQstudio 时、遇到一些 OTP 问题。

1.进入 CONFIG_UPDATE 模式时、我们是否可以将寄存器值写入 RAM? 因为在进入  CONFIG_UPDATE 模式后、当我点击 Write All 时、通信始终会失败。

在第5步中、如果不处于 CONFIG_UPDATE 模式、则 BQ76942将触发 CUV (电芯欠压保护)。 然后 BQ76942将进入关断模式。 这有什么解决方案吗?

3.在 BQstuido 中按如下所示使用 OTP 函数时,我们是否仍需要 手动进入 CONFIG_UPDATE 模式? 或者编程 OTP  是否包含了 ENTER-CONFIG_UPDATE-MODE 命令?

4.现在客户直接使用编程 OTP、而无需发送 config update 命令。 此外、客户在 OTP 时将 TS2短接至 GND、从而 BQ76942不会进入关断模式。 这是一种有用的方式吗? 在实际使用中、有一些可能成功进行 OTP 的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我建议进行检查、以确保在更改寄存器时 BQStudio 中的"Scan"按钮被切换为关闭。 开启扫描功能有时可能会干扰寄存器写入并导致写入失败。

    我建议阅读 此常见问题解答,具体来说是最后一个问题。

    BQStudio 中的"Program OTP"按钮将自动进入和退出 CONFIG_UPDATE 模式以写入 OTP。

    不建议将 TS2短接至 GND、因为如果器件尝试进入关断模式、则会导致器件进入软关断状态。 末尾详细说明了软关断状态 第7.5节 TRM,但在此状态下,当部件处于等待进入 SHUTDOWN 模式的状态时,所有保护、FET 和通信均被禁用。

    此致、

    马克斯·韦博肯