请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2116 您好!
我想使用 TPS2116在 USB VBUS 与锂电池之间切换。 我计划使用 USB VBUS (5V)作为主电源、并在移除 USB 后切换到电池(最大4.2V)。 我想知道
1.我能否在不同的输入电压下使用它
2、当两个电源都接通时、我是否需要担心反向电流阻断问题(因为电池是不可拆卸的)
谢谢。
Ye-Sheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.