请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV751 大家好、
我确认 TLV751是一款双通道、可调节的500mA 低压降(LDO)稳压器。 但我不确定2个通道能否同时提供500mA、尤其是在输入和输出之间的电压较大时。 您可以帮助检查环境温度是否为70℃、输出电流是否均为500mA、 以及输入和输出之间的电压是否约为1~2V、该器件能否正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Hale、
PD =(VIN-IOUT)(VOUT)
PD1 = PD2 =(2V)(500mA)
PD1 = PD2 = 1W
TJ = TA +(PD1+PD2)*THETA-JA
TJ = TA +[(1W + 1W)(74.6C/W)]
TJ = TA +149C
ROC TJ 最大值= 125°C
如果每个输出上 VIN 和 VOUT 之间的差值为2V、则此器件将不适用于您。
由于非常好的 PCB 布局、Theta-JA 可以减少一半。 然而,即使有这种住宿,70C+74.6C 仍不在 ROC 范围内。
这一点在我们的数据表中应该更清楚、我会将这些信息传递给我们的系统团队、感谢您告诉我们。
此致!
朱利耶特