This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630输出电容器28V 应用

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272169/tps2663-tps26630-output-capacitor-28v-application

器件型号:TPS2663

您好!

我对 适用于 28V 应用的 TPS26630输出电容器大小有疑问。

如数据表10.2.2.3输出缓冲电容器–COUT、如果我使用条件 Vin=5V~28V、UV = 4.06V、P (直流/直流)= 140W。

它需要13mF 输出电容器? 看起来太大、我的计算出有什么问题?

我看到 EVM 选择了1mF。 可以减小至更小的电容器? 如果我选择较小的输出 电容器、会有什么影响?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该公式可告诉您在特定电源中断时间内需要多少最小电容来支持直流/直流。 如果我们降低电容、支持直流/直流转换器的时间将在电源中断期间减少。 您是否需要一定的时间来支持直流/直流转换器?

    此致

    G·库纳尔