This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:效率比较

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272035/lm25148-efficiency-comparison

器件型号:LM25148

大家好、

我的客户 需要两个降压 IC 来调节 18V 和12V 输出轨。 这两个降压控制器共享公共的上游输入电压、即24V。

与常见的24V 输入方法相比、如果将12V 降压转换器的输入连接到18V 轨(作为18V 降压转换器的下游)、效率是否会提高?  

此致、

查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    每个电压轨的功率级别是多少?

    我想您可以期待类似的整体效率。

    18V 到12V 转换器的效率应优于24V 到12V 转换器、但这仍会使24V 到18V 转换器的损耗增加。

    如果12V 的电源很小、比如1或2A、那么从18V 降压是有意义的。

    但是、如果您从24V 上拉超过12V4A~ 50W、我建议您从24V 上拉12V。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多