This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B27:从 Webench 导出 Altium 失败

Guru**** 2511025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261420/tps548b27-altium-export-from-webench-fails

器件型号:TPS548B27

当我使用 Webench 创建设计并尝试 Altium 导出选项时、导出失败并首先报告"导出正在进行中"、然后报告"导出失败"。 任何器件以及任何其他导出选项似乎都会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 webench 团队报告了失败情况、并等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、希望他们能很快回复、这 已经是一周了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听到我的反馈、团队表示他们遇到了 间歇性故障、并且没有完全解决。  

    如果需要、我可以通过 e2e 电子邮件系统向您发送 EVM Altium 文件。     

    接受我的 e2e 友谊申请、我可以发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会有所帮助、谢谢。 我接受了你朋友的请求。

    我正在使用以下参数:

     TPS548B27RYLR ‑ 4V-5.5V 导出到3.30V @ 10A
    输入:  
    直流4V 至5.5V
    输出:  
    10A 时为3.3V
    温度:  
    85 °C
    更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    通过 专用 e2e 消息发送文件。

    如需任何其他帮助、请回复帖子或启动新帖子

    此致。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送的文件很有帮助、但我仍然希望能够从 WEBENCH 生成文件、我需要调整参数、并且发送的文件比 WEBENCH 设计更复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 webench 团队报告了紧迫性、并且他们正在对此进行研究。   我认为这不是一个快速的解决方案。    

    EVM 文件是最接近 webench 的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为 Webench 团队正在致力于解决