This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:TINA:LM5156、不规则电路错误

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269138/lm5156-tina-lm5156-irregular-circuit-error

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

您好!

我尝试在 LM5156上的 TINA 中创建仿真。

但是、有些错误无法了解根本原因。

创建的电路上不存在错误消息中显示的节点编号。

出现在某些节点上的"编号"是什么意思?

在具有"编号"的节点上未找到连接问题

请告知。

 e2e.ti.com/.../TINA_5F00_Clamp_5F00_Volt.zipe2e.ti.com/.../TINA_5F00_Lib.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yee:

    感谢您使用 E2E 论坛、我会深入了解这一主题、请给我一两天时间回来与您联系。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yee:

    很抱歉耽误你的时间。
    似乎错误指向 IC 内部的一个注释。
    我查看了原理图、但外部元件看起来不错。

    我也没有用于 LM5156的参考 TINA 模型、因为我们的大多数参考模型会切换到更新的 TI PSpice。
    您是否在 PSpice 中对该原理图进行了仿真、也看到了相同的问题?
    所有 PSpice 模型均可从相应的产品页面中下载: https://www.ti.com/lit/zip/snvmbv9 

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    是的、我在 PSpice for TI 中创建了同一个电路。

    我的最终目标是使用 LM5156使用耦合电感器模拟+40V 和-40V。

    TI 的 SPICE 设法在同一电路上获得所需的+40V。

    不过、由于存在错误、无法使用耦合电感器获得-40V 电压:

    错误(ORPSIM-15108):X_U2使用的子电路3U 未定义

    我还要记录一个标题为"LM5156:PSPICE-FOR-TI 的 ticket、"

    以及源设计文件和库。

    也许我需要问一个正确的问题:

    是否有使用耦合电感器使 LM5156具有+/-40V 的示例设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yee:

    请给我们一些时间联系

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yee:

    很抱歉耽误你的时间。
    我已经查看了我们的参考设计库、但没有找到与此确切应用相关的参考。

    然而、使用 LM5156时这种设计应该是可行的。
    要创建双路输出反激式应用、您可以使用 PSpice 的 k_break (或 k_linear)函数将单个电感器耦合到变压器。

    要获得设计帮助、我推荐我们用于 LM5156的快速入门计算器工具、该工具也适用于反激式应用:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240

    如果您需要进一步的设计帮助、敬请告知。
    此致、
    尼克拉斯