This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295无法在电池模式下工作

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271670/bq24295-bq24295-can-not-work-with-battery-mode

器件型号:BQ24295

您好

 断开 USB 电源后、BQ24295将不会输出 VSYS。

插入电池时、将输出 VSYS、但在这之后、VSYS 将只具有0V 电压、BAT 引脚上的电压为4.1V。

下面是原理图。

R22未焊接、TS 引脚被上拉至3.3V。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    根据说明、我有几个问题。  

    1) 1)您是否可以在 VSYS 降至0V 后提供对所有寄存器的读取? BATFET 是否已强制关闭(在 REG07位5中进行检查)?  

    2)您在测试条件中提到"电池插入时"。 当电池始终连接时、在测试条件下是否观察到 VSYS = 0V 行为;当移除 VBUS 上的 USB 适配器时、器件从正在充电的电池转换为电池供电的 SYS?  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Garret

    感谢您的答复。

    1. REG07的状态如下所示。
    2.当电池一直插入并且 USB 电源插入时,系统将正常输出 VSYS。 但如果拔下适配器、VSYS 会快速降至约0.04V。

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    根据 REG07状态、您共享的 BATFET 未关闭。  当器件处于仅电池模式时、BATFET 是 BAT 和 SYS 引脚之间的唯一选择。 因此、 BQ24295充电器器件似乎不是 VSYS 下降的原因。 您能否让客户检查其电池保护器是否阻止电池放电?

    确认此问题与 IC 无关的另一种策略是、当 VBUS 上没有 USB 电源时、检查在 BAT 上连接的电源或电源电压表等电池仿真器是否能够正常输出到 SYS。  

    此致、

    加勒特