This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:确认 LDO 压降问题。

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A57
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272001/tps7a85a-ldo-droopout-problem-confirmation

器件型号:TPS7A85A
主题中讨论的其他器件: TPS7A57

大家好、

我们在 Alder Lake/Amston Lake 参考原理图中看到以下应用。

TPS7A85A:

1.2V 至0.9V/ I=3A

1.2V 至0.9V/ I=3.9A

我担心会出现压降问题、因此请帮助确认 此类应用是否会出现问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:

    这是 TI 参考设计吗?如果是、您可以链接到该参考设计吗?

    对于 TPS7A85A
    如果 Vin 低于1.4V、则必须有一个 BIAS 电源轨、否则 UVLO 不会跳闸。  典型特性是带有一个少于200mV 的偏置电源轨的压降、而最差情况下的压降为240mV;因此您的运行条件应该是合适的。

    对于 TPS7A57
    如果您没有偏置电源轨、则可以切换到 TPS7A57。  该 LDO 超出了 TPS7A85A 的性能。  TPS7A57是一款5A 器件、无需使用内部电荷泵来使用外部偏置轨、即可在低至 Vin = 1.1V 的电压下运行。  TPS7A57是一款超高 PSRR 和低噪声 LDO、具有一流的瞬态性能、可用于您关注其性能特性的情况。  即使在较高电流负载下、压差也约为 TPS7A85A 的一半。

    谢谢。

    斯蒂芬