This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4120:备选

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4120, REF4132, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271981/lm4120-alternate

器件型号:LM4120

您好!

您能否建议 LTB 器件 LM4120和 LM4125A 的替代器件?

请告诉我是否有多个合适的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要什么电压电平?

    对于大多数电压输出、REF4132是 LM4120的压降 替代器件、也是我建议用作 LM4125A 的替代器件。

    但是、如果您的输出电压低于2.5V、我建议使用 REF35。该器件采用6引 脚 SOT23封装、而不是5引脚 SOT23封装、但具有1.8V 和2.048V 选项。

    REF4132和 REF35都符合或改进 LM4120和 LM4125A 规范。

    如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢。
    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    感谢您的深入理解。 对于 REF4132、如果 EN 引脚悬空会发生什么情况? 该器件是否仍能正常工作、或者它是否无法预测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该在 REF4132的使能引脚上输入正确的电压、如数据表中所述。 我不会将其保持悬空。