主题中讨论的其他器件: BQ25171-Q1
当我将它连接到电路(负载)时、4小时后充电器继续充电、LED 指示灯保持亮起。 但如果我断开充电器并重新连接、LED 熄灭、表示电池已充电。 如果我没有连接到电路(负载)、充电器工作正常、4小时后给电池充电、没有任何问题、LED 熄灭。 您有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我将它连接到电路(负载)时、4小时后充电器继续充电、LED 指示灯保持亮起。 但如果我断开充电器并重新连接、LED 熄灭、表示电池已充电。 如果我没有连接到电路(负载)、充电器工作正常、4小时后给电池充电、没有任何问题、LED 熄灭。 您有什么建议吗?
您好,Fernado
感谢原理图。
如果我没有将它连接到电路(负载),充电器工作正常,4小时后为电池充电没有任何问题,LED 指示灯熄灭。
充电电流设置为300mA、负载是否可能大于充电电流?
首先我把 Vbatt 连接到 F500,但当我取出电池时,故障二极管闪得太快,几乎看不到。
BQ25172具有过压保护功能、当每节电池电压为1.7V 时、单元将关闭、直到电压降至每节电池1.45V 以下。 在电池断开的情况下、输出电压将过冲至10.2V (1.7V X 6)。 电压将下降、充电将重新启动过冲并再次关断。
您好,Fernado
您有没有建议将电路(负载)与充电器分开?
请查看 BQ25171-Q1数据表第29页的图8-14。 这是一个将系统负载与充电器分离的电路。