This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:元件原理图和 A/D 灵敏度

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628, BQ25622, BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270399/bq25620-component-schematic-and-a-d-sensitivity

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件:BQ25622、BQ25628

亲爱的朋友们、

我正在找到一个具有电源路径的锂离子充电器、我们分配给 FAE 的建议是 BQ25622;在原理图下方

关于 Q4的一个问题:未消耗泄漏体二极管(与 Q1、Q2、Q3相同的二极管)、但我认为它存在、因为每个 MOSFET 上都存在。 在这种情况下、当 Q4断开时、电流继续通过体二极管流向负载;您能解释吗?

A/D 转换器的灵敏度是4 mA;但是我需要一个更好的灵敏度;您能建议一个替代组件吗?

感谢您的帮助

此致

S·西韦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    在应用图表中、您专门引用 Q4没有绘制体二极管、因为它不同于 Q1、Q2和 Q3 FET。 由于该设计是 专有的、因此无法共享 Q4的确切工作原理细节、但我可以共享 Q4 BATFET、它能够防止电流朝任一方向流动(即、可以关断 Q4、以防止电池充电电流以及电池放电电流流出)。

    [quote userid="45704" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270399/bq25620-component-schematic-and-a-d-sensitivity 模数转换器灵敏度是4 mA;但我需要更好的灵敏度;您能建议一个替代组件吗?

    我们的充电器器件上的模数转换器主要用作参考。 如果您需要更高的灵敏度、我建议您使用电池电量监测计 IC。

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garret:

    感谢您的支持。 由于需要在负载电流低于某个 mA 时断开负载、并在几小时后重新连接负载、因此电流监视器会发出请求、如果负载电流30mA 在10-20秒后增加到20/DAC、则继续为负载供电、 如果负载低于某个 mA,则再次断开连接。 4mA 更接近于我需要测量的"某些 mA"。 我看到 BQ25628的同时、其灵敏度为2mA。 "你怎么知道的?

    此致

    斯特凡诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!  

    我对 BQ25620和 BQ25628的建议保持不变。 该器件中包含的一项仅供参考的特性。 未为 BQ25620或 BQ25628指定 A/D 精度。 如果您需要高精度的 A/D 测量、则建议使用测量仪表器件。  

    具有较小灵敏度的特定 ADC 输出意味着与4mA 相比、数字输出的 LSB 为2mA、但这并不表示器件精度更高。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett、感谢您的帮助;我同意您的建议。

    此致

    斯特凡诺