请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 大家好!
我设计了一个使用两个采用堆叠配置的 BQ7791506 IC 的6S BMS 电路。
它们的 DSG 引脚可以正常工作、上下 IC 的输出约为10V、而 CHG 引脚的输出为-2V、用于上 IC、0V、用于下 IC。
我检查了表9-5中的所有内容、发现没有什么异常。 每个电池电压为3.7V、因此 OV 和 UV 故障不是问题的罪魁祸首。 对于较高的 IC、其 SRN 和 SRP 引脚 短接到 VSS、因此 OCC1、OCC2、SCC 故障不是问题的原因。 我已经检查了 TS 引脚、发现它的电压为1.56V、是 VTB (3V)的52%、这使得所有 OT 故障都不是两个 CHG 引脚输出减去电压的原因。
请帮助查看我的原理图。