This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:设计审查

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271384/tps62870-q1-design-review

器件型号:TPS62870-Q1

您好!

我们将使用 TPS62870Y0QWRXSRQ1稳压器来实现遥感1.1V、额定电流为3.5A、软启动1ms、开关频率2.25MHz。 此外、我们将通过具有开漏配置的电源序列发生器启用电压为3.23V 的 TPS62870Y0QWRXSRQ1、如下图所示。  TPS62870Y0QWRXSRQ1数据表中提到提供串联15K 电阻器来进行电流限制。我们在实施中是否需要该电阻器,还可审查设计。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    是的、最好在使能引脚上放置最小15k Ω 的电阻。

    我看到图纸上有10千欧、但在原理图中看不到。

    我将查看原理图、并在明天之前与您联系。

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    原理图对我来说很好。 您能否提供有关 ENABLE 引脚连接的更多详细信息?

    谢谢。

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    我们将通过具有开漏配置的电源序列发生器 ADM1166来启用稳压器。 请 从电源序列发生器找到 TPS62870Y0QWRXSRQ1的附加使能引脚连接。  

    我们提供具有3.3V 电压的10K 电阻器和510K 电阻器的10K 电阻器、该电 阻器可提供3.23V 的电压来启用 TPS62870Y0QWRXSRQ1。 与此类似、我们提供了使能引脚连接。  此10K 电阻器能否用作限流电阻器。 是在这种情况下启用所需的15K 串联电阻。  

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    感谢您的讲解。

    是的、我仍然建议按照图纸中的建议串联15k Ω 电阻器。

    谢谢。

    Tanvee