This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:DSG-FET 始终关断

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271361/bq78z100-dsg-fet-is-always-off

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我在使用单节电池应用、在以下情况下、DSG-FET 始终处于关断状态:  

-测试放电过流限制

-电池组侧短接(有意测试)

-通过 bqstudio 命令重置

-设备与电池断开连接

我已将 FW 更新为1100_0_05。 校准完成后、从 bqstudio 加载电池化学成分、并已根据 DISCHARGE - RELAX - CHARGE - RELAX 指令创建黄金映像。  

制造使能后、我能够将 DSG 设置为开启。 密封/解封/完全访问控制没有问题。  

对我来说、器件似乎在复位后没有开始执行固件?  

PF 寄存器正常时、哪个问题可能会阻止固件执行?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常是由于一个或多个影响 DSG FET 的保护(不是 PF、而是常规保护)事件所致。 请检查 TRM、以了解可能影响 DSG FET 的所有保护事件。 检查电量监测计是否配置了正确数量的电芯、不要让保护器由于欠压保护事件而关断 DSG FET。

    固件正在运行。 否则电量监测计不会在总线上响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DA 配置设置为1系列。 制造商访问寄存器值保持为0x0054、无法更改为0x0022。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当将0x0022写入3E 时、FET_EN 的状态会发生变化。 CHG-FET 和 DSG-FET 保持未激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET_EN 不会指示 FET 是导通还是关断。 XDSG 和 xchg DO。 但 XDSG 和 XCHG 都不指示 FET 处于导通或关断状态的原因。 这由一个或多个保护事件位(SafetyStatus 寄存器和/或 PF)指示。

    所有的保护事件标志都是什么?