This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:聚合物电容器:输入还是输出?

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V, LM5145EVM-HD-20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272425/lm5146-q1-evm12v-polymer-capacitor-input-or-output

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V
主题中讨论的其他器件: LM5145EVM-HD-20A

检查 LM5146-Q1-EVM12V 的原理图、并查看输入端的电解电容器。

但当我读取 slyt639时、我会看到您的指导、即在输出端放置这种类型的电容器。

另外、当我查看 LM5145EVM-HD-20A 的原理图时、我会在输出上看到它。

那么、我应该将它放在我的设计中的什么位置呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    输入电解电容器是具有高 ESR 的标准低成本铝电解电容器。 这用于输入滤波器阻尼。

    相比之下、输出电容器是一种具有低 ESR 的低压聚合物电解电容器。

    此致、

    时间