This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:TPS40211

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272100/tps40211-tps40211

器件型号:TPS40211
主题中讨论的其他器件: TPS40210

我在我的项目中使用此 IC TPS40211。

标记为 R1电阻器、连接到 ISNS 引脚。 ISNS 引脚检测和控制过流、对吗?

LED 短路时会发生什么情况? 或者 R1的作用是什么?

 

例如、我要通过 LED 驱动400mA 电流。 该 IC 具有过流保护。
当我的全部或部分 LED 发生 IC 感应短路时。
 

TI 答复:

您好 Albin、

感谢您通过 e2e 联系我们。

首先、务必要连接 LED 灯串、如您所附图像中所示。
在常规升压级中、您可以使用反馈分压器、该分压器将向 FB 引脚提供一部分输出电压。
相反、在这里的星座中、有一个与 LED 串联的 RIFB 电阻器。 这样、LED 电流将在 RIFB 电阻器上引起压降、该电压降将馈入 FB 引脚。
这样、控制器将不会调节输出电压、而是会保持 LED 电流稳定。

请注意:此概念要求负载电流(LED 电流)将流经此检测电阻。
为了保持必要的压降较低并从而最大限度地降低损耗、请确保使用的是反馈电压阈值为260mV 的 TPS40211、而不是需要700mV 的 TPS40210。

电流检测电阻 R1无法直接看到 LED 电流、而是调节并同时监控流经低侧 FET 的电流。

存在两种调节机制:
-针对电感器电流的快速、逐周期电流限制(R1、ISNS 引脚上的压降)
-一个由 FB 引脚控制的较慢调节环路。 (RIFB 上的压降)。
通常、这会使输出电压保持恒定。 在该星座中、它将使 LED 电流保持恒定。

总的来说、如果通过 ISNS 引脚测量的电流超过过流阈值、则器件将进入断续模式、作为一种保护机制。

因此、当 LED 短路时、输出电压将下降、以保持 LED 电流(RIFB 上的压降)恒定。

如果您的负载需要过多电流(例如、LED 完全短路、这可能会导致占空比发生很大变化(低侧 FET 开启很长时间、电感器电流会大幅上升)、那么也可能会触发过流机制(R1上的压降)。
R1还将有助于检测外壳、例如电感器短路。

此致
哈利...

那么、现在我的怀疑是、假设我要在我的输出端驱动10个 Vf、每个 LED 的电压为3V、因此我的10LED 的电压为30V。 如果我的某些 LED (比如说3LED)被短路意味着、我的 LED 灯串将消耗21V 的电压、根据您的回复、我的 RIFB 电阻器中的平衡9V 将下降。 我对吗?

由于此 RIFB 引脚连接到 FB 引脚、因此该电阻器中的压降会馈送到 FB 引脚、并与此 IC FB 引脚的260mV 基准进行比较。 根据该电压差、误差放大器将产生一些输出、并根据该值提供补偿。 并且我将在输出端获得恒定电流。 我的理解是正确的吗?

相应地、 MOSFET 桥臂中的电流检测电阻将检测 MOSFET 电流(或电感器电流)而不是 LED 输出电流、并根据该电流执行操作。  

在这里、我怀疑 何时会触发 ISENSE 引脚。 用于某些 LED (或4个 LED)短路或仅在我的整个灯串短路时发生短路。 因为对于大约3个 LED 短路、我的理解是、RIFB 电阻器上会出现压降、电流将保持恒定、并且 ISENSE 引脚上不会触发。

因此、请提供相关建议。

RISNS 设置为过流阈值、意味着电阻器正在检测过流、这是怎么回事? 通过感应电感器电流、是否意味着升压控制器输入电流? 我可以假设此输入电流超出了太多、那么我的输出(LED 输出)肯定超出了限制。 那么它是如何检测过流的?

RIFB 的设置用于输出电流调节意味着、例如、我将使用10个 LED、每个 LED 的正向电压为3V、假设我的 LED 中的3个发生短路、无论如何、我的输出电流是固定的、使用与 LED 和 FB 基准串联的电阻器。 电压。 使用哪种方式来检测短路? 该 IC 是否具有检测此短路的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hariharan、

    感谢您使用 E2E 论坛、您的问题已有解答似乎、除了之前的 E2E 主题外、您还有什么其他问题? 我将回答您在最后提出的问题。

    RISNS 设置为过流阈值、意味着电阻器正在检测过流、这是怎么回事? 通过感应电感器电流、是否意味着升压控制器输入电流? 我可以假设此输入电流超出了太多、那么我的输出(LED 输出)肯定超出了限制。 那么它是如何检测过流的?

    是的、这就是它检测它的方式、如果电流超过您通过将合适的电阻器放在此处设置的阈值、

    RIFB 的设置用于输出电流调节意味着、例如、我将使用10个 LED、每个 LED 的正向电压为3V、假设我的 LED 中的3个发生短路、无论如何、我的输出电流是固定的、使用与 LED 和 FB 基准串联的电阻器。 电压。 使用哪种方式来检测短路? 该 IC 是否具有检测此短路的功能?
    如上所述、如果负载由于短缺而需要大量的输出电流、则 LS FET 将开启更长的时间 以提供更高的电流、电感器电流将斜升、通过这种方式、就是 过流机制 (R1上的压降)也可能被触发。
    希望这可以解答您的问题。
    Br、
    哈龙