您好!
我有一位客户在使用 TPS25946、存在一些问题、请帮助获取支持!
所需功能:Type-C 采用24引脚型号:CX90B2_24P,VBUS 隔离保护电路设计如下(芯片 TPS25946 ):(无充电要求,功耗约为6.5W )

请检查电路设计。 由于紧凑的 PCB 布局、您能否帮助优化电路?
2. 电路设计有以下问题需要帮助确认:
1) 1)适当的 dVdT 引脚电压上升速率设置是什么?
2) 2) 设置 ITIMER 引脚消隐时间的合适程度或选择容差值的合适程度?
3) 3) PG 和 PGTH 引脚是否可以直接挂起?
4) 4) Cout 选择的容量值是多少? 什么是合适的封装(IINRUSH=Cout*dVDT, Cout 是否不能过大,对于5V*1.3A=6.5W 机器功耗,如何选择 Cout )?
5) 5) 在工业摄像头等场景中、是否不需要本手册中建议的 D1 Vout?