This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:

Guru**** 2547530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261590/tps25961

器件型号:TPS25961

您好!

上周我的原始问题要求提供 SIM 文件。 我上周回复了 zip 文件、但我不确定是否收到它。 您可以通过以下链接从 TI 下载仿真文件。

使用提供的 TI SIM 模型、所得结果似乎未按预期工作。  输入的输出下降。 我希望只要 OV UV 引脚设置正确、它们就应该跟踪。

https://www.ti.com/product/TPS25961#design-development

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    看起来可能存在一些问题。 我们需要一些时间来解决这个问题。 我会建议使用 EVM。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    下面是修复的工作模式。

    e2e.ti.com/.../TPS25961-pspice-model-.zip

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    请告诉我们您对此模型的反馈。 它工作正常、对吧?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    很抱歉耽误你的时间。 我打开了你昨天发布的 zip 文件,我仍然看到铁路的跌落随着时间的推移。 不管它运行多长时间、我都希望12V 电压轨平稳稳定。 我在这里缺少什么吗? 在我们的设计中、我们更喜欢以3.3V 的电压运行、这样会产生更差的压降。 我使用的是用于 TI 2023 17.4-2023 S009的 PSPICE。

    拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    这是意料之外的。 让我再检查一下。 我们验证了修复。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我们对其进行了调查发现、即使您使用之前与您共享的模型文件、TI 的 pspice 也会自动从网络更新库文件。 我们将在一段时间内解决此问题、但同时要进行仿真、您可以按照以下步骤操作:-

    • 打开项目时让 pspice for TI 更新模型文件。 检查会话日志以查找创建库备份文件的位置。
    • 在运行仿真之前、将新创建的.lib 和.libsig 文件替换为 libbackup 文件夹中的旧文件(从会话日志查找位置、并记住将扩展名从.lib_timestamp 更正为.lib、并类似地从.libsig_timestamp 更正为.ligig)。
    • 现在、您就可以运行仿真了。 每当 pspice 更新库文件时、您都必须执行这些步骤(此时会出现有关这方面的弹出消息)

    希望手动覆盖可以解决该问题、直到在 TI 的 pspice 上更新了库文件为止。

    此致、

    阿鲁什