This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:TPS543320、TPS543320EVM

Guru**** 2812845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820, TPS543320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272139/tps543820-tps543320-tps543320evm

器件型号:TPS543820
主题中讨论的其他器件: TPS543320

各位同事、您好!

我的客户正在评估 TPS543820/TPS543320作为 AOZ 器件替代产品:

我开始使用 EVM、打开/关闭180uF 聚合物 Elko。 到目前为止、我使用了 PCB "按原样"采用3.3V 默认设置。 结果是我需要减慢至大约200us 的上升时间、这意味着~3A 电流不会触发短路检测。 我还尝试在 EVM PCB 上添加一个180uF 大容量电容器、这并没有真正带来改善(我想是由于控制 BW 的减少)。

 

我需要对这种情况再做更详细一点的说明、但我想或许可以分享我想替换的更新后的电源轨:"Alter Wandler"=当前解决方案/"Neuer…ú s"=重新设计

COUT:整个 PCB 的总值、在方括号中、它是 AOZ 设计中直流/直流输出端的电容。 直流/直流转换器的电容器就是我可以优化的。

Eingang=所有直流/直流转换器上的输入电压为12V。

对于#2/+5V 电源轨:电流为3...4A、但要重复使用器件、我将使用 TPS543820。 配有一个从+5VALW 到+5V 的负载开关。 我将尝试更改它、并使用使能。 在该电压轨上、 自构建板上和 USB 端口上有负载开关。 因此、我会看到向直流/直流转换器输出添加了一定量的大容量电容器。 但我需要弄清楚、如何做到最好。 在 EVM 上、C27会在~250kHz 引入零点、在1MHz 时引入极点、可能会将其转移到较低的频率并更改 MODE 引脚?

欢迎提出任何意见或建议。 对于5V/3.3V 电源轨中的负载开关、我需要使其稳定可靠。

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    软启动为200us 后、此器件仅有4个可选 SS 选项、最接近的值为0.5ms、这不是 EVM 上任何 MODE 引脚搭接选择所涉及 的、遗憾的是、此器件不能降低任何值、因为 SS 设置在内部选定。 要使用0.5ms、您需要将 Rmode 切换为 DS 表7-4中的一个选项。 还请记住、根据图8-3更改 Cout 时必须重新计算斜坡(通过 Rmode)、因为使用具有不正确斜坡的模式电阻器可能会导致器件不稳定以及开关和 Vout 不规则。  

    您可以参阅我们的 TPS543x20设计计算器、以便为每个单独的电压轨计算 COUT、CFF (C27)零点和 MODE 电阻器: https://www.ti.com/tool/download/SLURAZ9

    您可以通过增加电容来降低 C27频率、使用计算器获取确切的所需值、或使用此器件的 SIMPLIS 模型来查看波特 (www.ti.com/.../slum768)

    此致、

    艾琳