This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2026EVM:有关 BQ2026的查询

Guru**** 2946660 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271235/bq2026evm-query-regarding-bq2026

器件型号:BQ2026EVM
主题中讨论的其他器件:BQ2026、

您好!

本邮件与 TI 的 BQ2026 IC 有关。 请您回答以下问题。

1) 1) BQ2026EVM、此套件包含哪些组件? 它是否包括 Reva 板以及 EV2300 HPA002接口板?
2)如果它不包含 EV2300 HPA002接口板,我们可以用任何其它微控制器或用个人笔记本电脑对 BQ2026 revA 板进行编程吗? 请务必说明您是否可以使用任何特定的微控制器。
3) 3)是否可以使用任何 CPU 读取写入 BQ2026中的数据? 或者、是否有必须使用特定主机来读取数据?
4) 4)是否可以将多个 BQ2026连接到单个 SDQ 总线并像一个线协议如何工作一样一个接一个地读取数据?

5) 5)提到 BQ2026是 OTP 器件、这是否意味着可以在初始编程后对其进行覆盖?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) BQ2026EVM 仅随电路板提供。
    2) 2) 我可以直接向您发货、这样您就可以与 EVM 连接。
    3) 3) 共享的 MCU 板有一个 USB-C 端口。 它可以连接到任何 PC。
    4)将多个 BQ2026连接到单个 SDQ 总线、并一个接一个地读取数据。

    5) 5) BQ2026是一款用于生成 OTP 的 EPROM 器件。 OTP 表示一次性可编程。 这意味着存储器从全0开始、可写入1。 但是1不能变为零。 因此、一旦写入1、就无法更改它。