This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线充电 TX 和 Rx 解决方案

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, TIDA-00318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271185/wireless-charging-tx-and-rx-solution

主题中讨论的其他器件:BQ51013BTIDA-00318

我们的产品需要无线充电。

它需要为单节3.7V/Lipio 1000mA 电池充电。 该器件当前由500mA 端口充电。(5V/USB)

线圈的允许尺寸为20mm (圆形)或 20x60mm (矩形)

  1. PCB 线圈是否可以用于我们的应用?
  2. 您能否分享适合无线充电线圈应用的
  3. 根据我们的应用、使用铁氧体板时的最小线圈厚度是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我们有一个采用 BQ51013B 和 BQ25171的可能 Rx 解决方案、请参阅  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaj6

    抱歉、我们没有发送器解决方案。

    • PCB 线圈是否可以用于我们的应用?
    • 您能否分享适合无线充电线圈应用的
    • 根据我们的应用、使用铁氧体板时的最小线圈厚度是多少
    [/报价]

    PCB 线圈有点棘手、建议先使用标准无线线圈。  TIDA-00318可能使用20mm 的线圈。