This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:3D CAD 文件

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, TPSM863257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270774/tpsm33625-3d-cad-file

器件型号:TPSM33625
主题中讨论的其他器件: TPSM863257

网站上没有3D 文件下载。 您能支持这一点吗? 非常感谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、我提出了一项要求、希望您对此进行调查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marshall:

    谢谢。  

    您可以提前给我发邮件进行客户咨询吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们的团队正在研究获取这种材料。 我们希望尽快为您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、我们的团队正在研究如何解决下载链接、与此同时、这里是软件包的3D 图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是提醒什么客户要求是三维文件的 RDN(QFN-FCMOD, 11)和 RDX(QFN-FCMOD, 7)。 如果我们能够获得这些内容、请帮助提供时间表。 谢谢。  

    所用器件:

    TPSM33625/15

    TPSM863257

    此致

    布赖恩

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我分享的模型适用于 TPSM33625/15。

    我不支持其他设备。 您将需要为该主题制作另一个主题、因为它属于另一个产品线。