This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:浪涌电流限制功能

Guru**** 2514595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, TPS22992, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272007/tps22965-inrush-current-limiting-function

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件: TPS22992TPS22950

您好!

我的客户正在寻找一款能够实现小尺寸和低成本电源直流/直流浪涌电流限制的产品。

他们正尝试为此使用 TPS22965。 请告知他们的想法是否合适。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    TPS22965可以帮助处理浪涌电流、但是它通过在启动时控制 dv/dt 来实现这一点、这样电流就不会达到使直流/直流转换器崩溃的水平。 但是、我还是建议将 TPS22992作为替代方案、因为解决方案尺寸会更好、而且它是具有较新制造流程/可用性的新一代器件。

    如果您正在寻找一种真正的"电流限制"负载开关、其中输出电流被钳位到自定义电平、我建议在这种情况下使用 TPS22950。