This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:关于启动压摆率

Guru**** 2513175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270728/tps25982-about-start-up-slew-rate

器件型号:TPS25982

大家好、

关于这款器件设计、我们有几个问题。

见数据表 图46。 输入线路瞬态和输出短路响应显示了两种类型的启动"限流"和"dVdt 受限"。

问题1: 这是否意味着在施加输入电压的启动条件下会调整由 CdVdt 设置的压摆率、并在置位快速跳变后重试热关断和限流启动条件下会调整?

我们将此器件用于19V 输入电压和1400uF 电容负载。 因此、我们将 TdVdt 设置为超过300ms、以防止由浪涌电流置位的热关断。
我们认为这个 Tdvdt 在稳态时影响负载瞬态特性。

如果 dVdT 受限压摆率影响负载摆幅响应、我们认为 PG 置位后的开关 Cdvdt 可有效改善负载摆幅响应。

问题2. 您是否有关于设计信息的任何信息、开关 Cdvdt 电路或备注?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    很抱歉、我无法理解这些问题。  但我可以分享的是:

    1.在稳定状态下、dVdT 电容不会影响器件性能。

    dVdt 电容只能在器件启动期间控制压摆率。  

    3.在启动期间、如果器件负载高于电流限制、则器件将以电流限制方式启动、而不是以 dVdT 方式启动。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    很抱歉我的不明确的问题。

    我想知道限流启动和 dVdT 限流启动之间的差异。 我明白了。

    此外、我了解了 dVdt 电容器在稳态期间不会产生影响。

    dVdT 电容在稳态期间不会影响器件性能是因为下面的功能方框图中的红圈 FET?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    dVdT 电容在稳态期间不会影响器件性能、因为栅极已充电且 FET 已增强。 当栅极从0V 开始充电时、dVdt 会进入画面。

    此致

    G·库纳尔