This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78060W:QE92C7F

Guru**** 2507345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269566/ptn78060w-qe92c7f

器件型号:PTN78060W

您好!

你好。

我是否可以知道 PN#PTN78060WAD 与 PN#PTN78060WWA 之间的区别?

后缀'AH'的含义是什么?AD

您能帮助检查并提供建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    我将深入了解哪些差异会在短期内消失。

    根据数据表、我没有看到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    顺便说一下, 后缀'AH'的含义是什么? AD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您的更新。

    后缀'AH'的含义是什么?AD 如果没有任何差异、为什么同一器件型号有不同的后缀?

    您能否提供更多信息/说明?

    谢谢。

    此致、

    肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kent、很抱歉耽误了时间、但我们仍在研究此问题。 本产品最初不是我们团队设计的、因此需要额外的时间来深入了解此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    应用手册。

    是否有可能在今天之前获得答案? 我的客户几乎没有强迫我们。

    他们想知道为什么后缀"AH"和 AD 位于同一个器件型号中? 实际上、规格是相同的。 后缀的真实含义是什么。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    我现正跟进我的同事,看看他们是否可以加快这项要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    在这两个器件之间、它们共享相同的汇编 BOM、测试程序和封装。 制造商流程是相同的、它们可以被视为彼此的直接替代产品。

    很遗憾、我们的团队无法解释后缀的含义、但您可以认为器件是相同的。