This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:如何关闭非线性功能?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272081/tps53688-how-to-turn-off-the-nonlinear-feature

器件型号:TPS53688
主题中讨论的其他器件:TPS536C6

尊敬的先生或女士:

我想在 SIMPLIS 仿真中关闭 TPS536C6的非线性特性。 一位 TI 应用工程师让我设置 Int TC 和 Dyn。 int 两者均为1us、但没有扩大背后的原因。

有人能帮助我了解更多有关非线性特征的信息吗?

谢谢。

此致,

高思平

5月1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、May、

    1us 是一个针对积分时间常数的合理起始设置、这可能就是推荐它的原因。

    当输出电压过冲达到 VDINT 或更高时、控制器将使用动态积分时间常数而不是正常时间常数。 通过将两者设置为相同的值、可以有效地禁用此功能。

    您可以在数据表的第8.6.7节(第70页)中找到有关非线性控制功能的更多信息。 如果您没有完整的数据表,可以从索取 

    谢谢。

    特拉维斯