This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265611/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

您好!

我使用 BQ76940来测量12节串联电池的电压(仅限电压测量)、我使用了数据表中提供的参考设计。

然后再连接所有组件。 我能够非常准确地读取所有电池电压。 我在对电池放电的同时重复了这一任务。 但当我开始充电时、几分钟内我将获得电池电压、之后每个参数都变为零。 内部裸片温度是310连续的。 在 SYS_STAT 中、我能够清除 D0位的故障、但在 D5位、好像发生了内部故障。 我尝试了很多次,它仍然没有被清除。 甚至我更改了电池、得到的值为0。 问题可能是什么?

如果它是硬件问题、那么为什么它以前可以很好地工作(一整天)

当我触摸它时、芯片温度也看起来很正常。 TS1、2和3都具有10k 下拉电阻器以达到各自的电平。 我使用了1k 电阻作为电池输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    您指的 D5位是什么? 您是否在使用评估软件? 您的电池电压是多少? 我建议测量 CAP1/CAP2/CAP3、看看它们是否如预期的那样。 它们每一端应存在~3.3V 电压。 如果您 更换 IC、是否有任何问题?

    另外、您能否分享您的原理图来确认所有设计是否都可以正常工作?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复:

    "您指的 D5位是什么?  ":在数据表中  BQ769x0 3节至15节串联电池监控器、第8.5.1节:寄存器详细信息、

    第5个是 Device_XReady 位(R/W)。  

    此寄存器返回我 0x22、它到 00100010、第2位和第5位的标志、我能够清除第2位的标志、然后我正在读取0x20、AS => 00100000、  现在仍然显示此错误"检测到内部芯片故障、建议主机微控制器在等待几秒钟后清除此位。 保持锁存为高电平、直到被主机清除"。  

    "您正在使用评估软件吗?":不、我只是创建了一个准系统板来测试此芯片、软件方面、我只是使用了 SparkFun 库。 它最初运行良好。 我的应用是测试 它可以与2.1V 工业铅酸电池配合使用的天气、(目标是仅监测每节串联电池的电压)。 最初、我开始使用1.5V 12节 AA 电池(很容易设置)、每节电池的电压为1.67-1.68V。 然后、我将设置转移到了目标铅酸电池上。

    根据数据表:

    分流引脚接地(不使用)。

    CHG DHG 引脚保持开路 (不使用)。

    通过10k 电阻器将 TS1、TS2、TS3引脚连接到相应的电平。

    电压范围:-

    CAP1 (C17)- 3.277V

    CAP2 (C19)- 0.424V

    Cap3 (C18)- 31.3mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    Luis 不在办公室,直到下周三(9/6),然后将能够回到你。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    当任何内部裸片未正常工作时、就会发生 X-Ready、此时 CAP2/CAP3上的测量似乎是错误的。 它们各自的本地接地端应为~3.3V。

    VC5x/VC10x 连接到何处? 我不太清楚 A 和 B 指向的位置。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、对不起、我很晚才回复、我在网站很忙、

    点 A 和点 B 连接到其他同名标签 A 和点 B

    这个错误只是偶然地被纠正了,我不知道如何,让我解释我做了什么,我故意短路 CAP2以产生一个故障,并发生了一个小火花,然后它再次开始工作。

    之后,我使用 Fluke 万用表校准了单个电池电压,当我开始放电时,读数非常精确(读数和 Fluke 之间有0.003v 的差异)

    之后、我们将 BMS 从该电池组转移到另一个存储库、

    现在我遇到了读数问题、开路电压读数仍然匹配、但当我将该组置于放电模式时。 我的读数不匹配、比如差值为0.08V。 为什么会发生这种情况,代码是相同的,但我的读数不一致的 w.r.t 万用表,有很大的差异。 我在之前的测试报告中得到准确结果的任何原因。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里、物联网读数是我的、而流感读数是 Fluke 读数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anish、您好!

    很高兴听到最初的问题解决了!

    您是否能够准确描述您所说的"移至另一个电池组"的含义。

     发送的照片有点难理解。

    移动之前和之后的电池电压是多少? 前后的原始数据是什么? 增益/失调电压值是什么?  

    您只能在放电期间看到错误? 放电电流是多少?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙