This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:通过 PFM 实现的 PMID 升压模式效率

Guru**** 2563690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270587/bq25895m-pmid-boost-mode-efficiency-with-pfm

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25895

与 BQ25895相比、BQ25895M 的特性之一是升压转换器的 PFM 模式、用于提高低负载效率。

但是、我在 BQ25895M 数据表中看不到任何反映;这两个器件的升压模式效率图看起来是相同的。

请说明。

此致!

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    升压效率图未变化的原因是 BQ25895和 BQ25895M 都包含用于升压转换器操作的 PFM 模式。 M 版本的新功能是可以通过 REG0A 启用/禁用升压模式的 PFM。 在最初的 BQ25895升压转换器的 PFM 模式上、无法禁用。  

    因此、与仅关闭 PFM 选项的 BQ25895相比、BQ25895M 的升压模式效率没有提高、这会降低轻负载下的效率。  

    我希望我的评论澄清了这种困惑。

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、显示的图已经反映了轻负载时 PFM 模式的使用情况? 在这种情况下、我本来应该会看到-M 版本具有一个显示禁用 PFM 时效率的图。

    谢谢!

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    正确、显示的图已反映在轻负载时启用了 PFM 模式。

    我本以为-M 版本会有显示禁用 PFM 时效率的图表。

    感谢您的反馈。 不幸的是、我们目前没有这样的图。 您可以预计效率将大致遵循我在下图中绘制的趋势。  

    我也很乐意在您感兴趣的特定负载电流和电池电压下禁用 PFM 的情况下对 BQ25895MEVM 进行效率测试。  请告诉我。

    此致、

    加勒特