This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267027/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122

您好!

在 LM5122规范中、我们  

对于本例、我使用的是 VCC = 5V。 是否 TLO_OFF=575ns 最大值(400+750/2)?

C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    是的、我认为平均值是一个很好的估计值。
    如您所见、这些值的公差超过20%、因此不应规划设计、因为没有余量。

    此致
    哈利

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、对于 VCC = 5V (+/-1%)的建议是什么?

    此致、

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    您是否是指 VCC 的 TLO_OFF 时间等于5.05V 和4.95V?   

    Br、

    哈龙

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够通过执行之前对平均值计算执行的类似操作来获得一个准确的近似值、并在进行设计时牢记20%的裕度。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    20%的裕度意味着典型值比最大值575ns 低20%(400+750ns/2)? 可以吗?

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    我不是说 您是如何估算5V VCC 的时间值 、 最大值为575ns ((400+750ns/2))、VCC 5V 的时间值也是如此、取1%(+/-)的近似值。

    20%裕度适用于您的设计、例如对于电解电容器额定电压 、您需要 这些电容器 的工作电压有20% 裕度、这只是您设计中20%裕度规则的示例。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)

    希望问题得到解答。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白您的答案。 我试着用这个 TLO_OFF 作为参数来建立一个蒙特卡洛仿真。 在我的模拟器中、我必须输入容差、我不知道输入什么。 我想知道对于5V 电压、我可以将((330+560)/2作为典型值、并将((400+750)/2作为最大容差。 它是我们的一个重要参数。

    谢谢!

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    对于5V VCC、我想您可以给出此处建议值的平均值: TLO_OFF=575ns 最大值(400+750/2)。

    Br、

    哈龙

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)