This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:系统在未过载的情况下进入 ZCS 区域。

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271355/ucc25630-1evm-291-system-entering-into-the-zcs-region-without-being-overloaded

器件型号:UCC25630-1EVM-291

您好!

下面列出了我们的要求:

标称输入电压:700V

输出电压:30V

输出电流:20A

输出功率:600W

-为了达到上述要求,我们使用 UCC25630-1EVM-291作为参考,

-在测试期间,我们观察到以下评论:

1) 1)我们只能加载我们的电路板、直到达到320W (30V、10A)、之后(320W 负载)、我们观察到系统正在进入 ZCS 区域。 即使我们降低了负载、系统也不会恢复、 系统仅在我们回收负载后启动、  

您能告诉我们、系统进入 ZCS 区域的原因是什么吗? 另外、请告诉我们 IC 是如何选择/感应合适的谐振频率的。

此致

S·N·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreeni、

    该控制器通过检测 HS 引脚上的开关节点电压(在本例中为700V)来实现自适应死区时间。 这超过了最大建议电压600V。

    您可以将 UCC25600 用于此类高输入电压应用。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的及时响应。

    祝你度过美好的一天!

    此致  

    S·N·K