请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988DJEVM 主题中讨论的其他器件:TPS65988DJ
大家好、我有两个问题。
1.我的评估板上的芯片有一个 DJ 后缀、该选项不会出现在配置工具的器件选择菜单中、只有 DH 和 DK。
2.我无法通过 FTDI 连接到评估板。
I2C 地址扫描期间遇到异常:未检测到 FTDI I2C 通道(I2C_GetNumChannels)、正在退出...
'exceptions.exception'="">
回溯(最近的调用最后):
sweep_handler 中的文件"dialogWindow.pyc"第11041行
hw_open 中的文件"hw_interface.pyc"、第186行
异常