请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25630-1EVM-291 您好!
下面列出了我们的要求:
标称输入电压:700V
输出电压:30V
输出电流:20A
输出功率:600W
-为了达到上述要求,我们使用 UCC25630-1EVM-291作为参考,
-在测试期间,我们观察到以下评论:
1) 1)我们只能加载我们的电路板、直到达到320W (30V、10A)、之后(320W 负载)、我们观察到系统正在进入 ZCS 区域。 即使我们降低了负载、系统也不会恢复、 系统仅在我们回收负载后启动、
您能告诉我们、系统进入 ZCS 区域的原因是什么吗? 另外、请告诉我们 IC 是如何选择/感应合适的谐振频率的。
此致
S·N·K