This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071-Q1:TPS61071-Q1升压转换器发生故障、SW 引脚对地短路

Guru**** 2506745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259940/tps61071-q1-failure-of-tps61071-q1-boost-converter-sw-pin-shorted-to-ground

器件型号:TPS61071-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61071

晚上好!

我们有一个关键问题、经过12个月的开发之后、我们将在产品推出前夕不停地解决。

在我们的产品中、我们有一个 TPS61071升压转换器、其工作输入电压为4.4V、输出电压为5.5V、输出电流范围为~μ A 20mA 至~μ A 70mA。

这项设计已成功/无问题运行了大约6个月,在此期间,我们一直在进行广泛的核查和验证测试计划,在此计划下,许多月前就签署了这项设计。

几个月前、我们曾意外使用示波器探头尖端将 Vout 短接至 GND、因此仅考虑了一次 TPS61071故障、因为当时很明显是我们的人为错误导致了该故障。 TPS61071在 SW 和 GND 之间发生短路、发现热像仪很热(室温下为~80°C)、电流受串联多熔丝的限制。

本周、我们遇到了另一个具有相同症状的故障、没有发现 IC 意外损坏、SW 和 GND 之间的电阻不足4.8欧姆。 我们已更换 IC 并打开内部问题以跟踪该问题。 不到24小时后、问题第三次出现(发生2和3在同一 PCBA 上)。

经过多次在线搜索、我们发现这些线程

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587881/tps61071-damage-after-power-on-off

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582513/tps61070-tps61070ddcr-sw-pin-short-to-gnd

可以查看这些应用手册、

https://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf

https://www.ti.com/lit/an/slva773/slva773.pdf?ts = 1692103889368&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf?ts = 1692105574231&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F (albiet 适用于降压转换器、这一个)

因此、我们对 PCBA 进行了一些进一步的研究、发现我们在 SW 波形边沿上具有小的正/负瞬态、低至-560mV、高至6.96V (因此、在正极侧的绝对最大值规格范围内、但在低侧除外)。

这是通过在 IC 上的 SW 和 GND 引脚之间进行紧密耦合的弹簧尖端探测实现的(如预期的那样、使用探头上的 GND 引线进行测量时、振铃更糟)。 下面的示波器捕获- 用于捕获这些内容的示波器是100MHz 示波器、因此我们可能会遗漏一些高频成分、而瞬变可能在现实中更糟。

我们认为、我们的 PCB 布局良好。 它基本上完全遵循数据表中的建议、如下所示。 PCB 为具有以下层叠的6层电路板:

1.   顶部信号(所有/任何区域也为 GND)
2.   顶部实心接地平面
3.   内部信号(所有/任何区域的覆铜也都是接地)
4.   底部电源平面
5.   底部 GND 平面
6.   底部信号(所有/任何区域也为接地)

我们的输出调节良好、如下面的交流耦合示波器引线所示。 如图所示、线路上唯一的瞬变与1.2MHz 的开关频率完全一致。

我们认为需要注意的一点是、我们使用的是10uH 电感器、纯粹是因为我们在 BOM 的其他地方已经使用了此器件的2倍。 数据表建议值为4.7 uH、但可以使用最高10uH 的状态。

我们已订购了一些位于相同封装中的4.7uH 电感器、它们将在2天内一起试用。

该转换器具有反极性保护和直列式多熔丝电流保护功能、还通过基于 MOSFET 的超快 OVLO 电路进一步提供保护。

完整原理图可在私密的电子邮件/支持中心进行共享、但 原理图的实际转换器部分符合数据表中的典型应用建议。

了解这一故障的根本原因对我们来说至关重要、我们正在内部进行多项研究来确定这一点、因此、如果您能够提供任何帮助/支持、我们将不胜感激

作为额外参考、此特定组件经过了许多极其恶劣的振动和冲击测试(正弦高达70g、例如冲击接近200g)、但是- PCBA 没有出现问题的迹象、它是一种高度坚固耐用的设计、因此一切都继续工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    您能在 幻灯片中总结一下原理图以及典型的 VIN 和 Vout 吗? 我们可以通过电子邮件详细讨论吗? 我的电子邮件地址是 nini-zhong@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    希望你很好。

    请您对此问题有任何更新吗? 或要求提供进一步资料?

    自您发布此帖子已有23天了、我们在当天通过电子邮件回复了所有请求的信息、此后通过电子邮件进行了多次跟进、并提出了几个支持升级请求、但遗憾的是尚未收到任何消息。 我不认为有电子邮件滞留在垃圾邮件等...

    希望很快收到您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    很抱歉、我没有收到电子邮件。 我可以总结一下这个问题吗:SW 用4.8欧姆的电阻器短接至 GND? 由于您的描述太长、您能否总结一下重点、仅针对升压器件?  

    我认为、首先、您应该检查是否存在可能导致软件短路的短路可能性和干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我认为您还应该测试电感器电流波形以进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NII、我是否可以确认您的电子邮件是 nini-zhong@ti.com 、如上所述、而不是 NII.zhong? 我现在可以重新发送信息。 我认为有必要进行回顾。

    很抱歉、我不理解您的留言、您希望我总结什么、上面的帖子中没有对此进行总结?

    例如、"SW 通过4.8欧姆的电阻器短接至 GND?" -否,我们没有一个4.8欧姆的电阻接地。 4.8 Ω 是从 SW 到地的故障 IC 的接地电阻。 电子邮件中包含的原理图。

    您可以详细阐述"我认为、首先、您应该检查是否存在可能导致 SW 短路的短路可能性和干扰。" 当您说"短路可能"时、您是指 SW 到接地之间可能发生短路? 请您也扩展一下"干扰"吗? 我在其中包含了大量有关使用适当探测技术测量的开关瞬变的信息、这是否为您的意思? 但是、它们会出现在规格范围内。

    请确认您的电子邮件地址、我将重新发送邮件。

    一切都很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!我的电子邮件地址是 Nini-zhong@ti.com。 您可以通过电子邮件将此信息发送到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢尼尼,我已经重新发送了邮件,并收到下面的回送收据。 请确认您是否已收到此电子邮件?

    非常感谢。

    发送给这些收件人或组的邮件已完成,但目标服务器未发送任何发送通知:

    nini-zhong@ti.com (nini-zhong@ti.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian,ć

    获取它、我们就可以通过电子邮件进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个好消息、谢谢。 期待交谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题并通过电子邮件进行通信。