This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:数据闪存被意外擦除

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A, UCD90124
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268112/ucd90124a-data-flash-was-erased-accidently

器件型号:UCD90124A
主题中讨论的其他器件: UCD90124

我有一个板将 UCD90124A 用作电源序列发生器和电源监视器。 UCD90124A 经过编程可控制板上多个 IC 的电源定序、而 微控制器 可通过 I2C 访问 UCD90124A、从而实现始终功率监控。  

该电路板 在使用编程的 UCD90124A 时能够正常工作。 但我们发现、当电路板突然断电时、UCD90124A 的数据闪存偶尔会被擦除。  

我的问题是:

1) 1)什么可能导致此问题?

2) 2) 是否有可能在定期存储过程中电源完全断开、导致数据写入不完整

3)是否有办法防止这种情况再次发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请发送您的 sch 和项目文件。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../Address80_5F00_UCD90124A.xml

    大家好、Yihe  

    sch 和项目文件随附。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请更正您的设计以遵循数据表。

    V33FB 应为 NC。

    这是 UCD sch 的审查指南、

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvub50 

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yihe  

    我们在 很多 项目中使用这个 UCD sch,我们以前从未遇到过这个问题。 在此项目中、我们有三个 UCD90124A、但在断电期间只会随机擦除0x80 UCD 器件的数据闪存。   

    我们使用12V 电源轨为 UCD 生成3.3V 电压、就像典型应用和评估模块一样。 如果 V33FB 未连接、如何为 UCD 器件生成3.3V 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    该图来自第一代 UCD、我们不建议这样做。 您是否从 UCD90124启动了该项目、UCD90124A 有所不同。  

    通常、客户还使用 LDO 或待机3V3为 UCD 供电、因为它是低电流器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yihe

    是的、我们从 UCD90124开始项目、  大约3年前它被 UCD90124A 取代。  我们从未遇到过这个问题。  此外、本项目中三个 UCD90124A 的 V33FD 连接相同、为什么其他两个 UCD90124A 可以正常工作?  

    是否有任何其他原因导致此问题?

    此致

    鲍威尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    有多少器件存在此问题、这种问题发生的频率如何?  

    您主机是否会部分更新闪存?

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们可能会发现问题的原因、它似乎是由 PMBus 驱动程序导致的。  

    当我们的系统启动时、主机会将所有 PMBus 命令发送到 UCD90124A 进行初始化。 当发送一些不受支持的命令时、I2C 控制器无法接收 ACK 信号、此时关闭电源、该问题将被重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    谢谢您让我们了解。

    此致

    颐和