This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:BQ769142:DASTATUS6 ()库仑读数问题

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263942/bq769142-bq769142-dastatus6-coulomb-reading-problem

器件型号:BQ769142

您好

我有疑问需要您的帮助。

USEA 使用1mA、

1、  电流感应电阻器使用2m Ω、

2、 电流感应电阻器使用1m Ω、

使用不同的电流检测电阻器时、是否需要对设置进行任何调整?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    请参阅随附的图像、该图像取自 TRM。

    为了考虑检测电阻值的变化、您需要重新计算 CC 增益和容量增益值并将它们加载到相应的寄存器中。

    您是否可以执行以下步骤,看看它是否可以解决您的问题?

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢你的帮助。

    是否​​需要使用 IEEE754转换 CC 增益和容量增益值、以便通过 I2C 将4字节写入 BQ769142?

    https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我很高兴能为您提供帮助。

    看着前面所附的第一节:"两个都是 CC 增益 容量增益 使用32位 IEEE-754浮点格式进行编码。" 看起来是肯定的;需要先将这些值转换为 IEEE-754浮点值、然后再写入器件的存储器。

    有一些关于转换的附加指令 第 3.3.3节:浮点 TRM

    此致、

    马克斯·韦博肯