This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:在50%负载时进入 ZCS

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25630-1EVM-291, UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270990/ucc256404-entering-zcs-at-50-load

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC25630-1EVM-291UCC28180

您好!

我们在其中一个电池充电应用中使用了 UCC256404 LLC 控制器。 随附了为原型准备的 Excel 工具。

使用了 UCC25630-1EVM-291的参考原理图。 使用附加的 Excel 工具中的值更新原理图。 反馈电路与 EVM 相同。

随附变压器规格表。 引脚14和17短接。 引脚13和18为 NC。

当输出电压降至几伏特(一旦负载超过>50%的负载(~10A))时、LL/SS 引脚变为低电平。

如果负载断开并 接回、则输出电压会恢复标称值。 在无负载至50%负载(~10A @ 30V)时、调节正常。

 

请告知我们是否附加了 Excel 工具正常或任何要更改的组件值/补偿。

在设计负载的50%时进入 ZCS 的可能原因是什么?

谢谢。此致、

Chethan K S

e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator.xlsxe2e.ti.com/.../30783_2D00_Half-Bridge-Tx._2D00_Datasheet_2D00_Draft-copy.pdf

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    那么在如此高的输入电压下、您不能使用此控制器。 建议的最大输入电压高达600V。

    我想知道您在进行测试时施加了多大的电压?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikanta:

    感谢您的快速响应。

    我们在800VDC 输入下针对 LLC 功率级进行了测试。

    关于 UCC256404 LLC 控制器上的 HV 引脚、与 EVM 参考设计类似、100Vac 电源与全波整流器二极管和一个串联5k 电阻器相连。

    针对我们应用的输入电压来自标称值为480Vac 的两个相位。 PFC 前端级由 UCC28180 CCM PFC 控制器实现。 PFC 的输出为800VDC。 PFC 原型在0至600W 的完整负载范围内正常工作。 我们在初始启动电路的终端应用中提供外部 VCC 选项和120Vac 100mA 源。 我们可能不会使用 X 电容器放电功能。

    到目前为止、我们正在使用800VDC 电源独立测试 LLC proto、高压引脚100VAC 和可变电阻负载。

    请告知我们您对薪酬值的建议/审核意见。 如何避免 LLC 控制器在低于设计负载的100%进入 ZCS。

    在无负载、0.9A 和9.7A 时捕获的谐振电感器电流用作参考。 在空载时是否可以预期开关频率在9.7A 时为80KHz、在0.9A 时为109KHz、在200kHz? LLC 控制器如何选择开关频率?  

    谢谢你。

    此致、

    Chethan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    该控制器通过检测 HS 引脚上的开关节点电压(本例中为800V)来实现自适应死区时间。 这超过了最大建议电压600V。

    您能否针对这些负载值在同一波形上共享开关节点电压和 ISNS、LO、HO。

    在空载时捕获的谐振电感器电流0.9A 和9.7A 作为参考。 在9.7A 时开关频率是否为80KHz、0.9A 时开关频率是否为109KHz、空载时开关频率是否为200KHz?[/报价]

    开关频率完全由 LLC 谐振回路值决定。  

    您可以使用此处提供的 simplis 模型来模拟功率级: https://www.ti.com/lit/zip/slum684

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manikanta:

    是的、回答正确。 HS 引脚电压超过了推荐的600V 最大电压额定值。 我们在内部审查中检查了 HV 引脚、但错过了 HS/HO 引脚额定值。 谢谢你。

    请告知我们、我们是否有任何方法可以通过一些额外电路限制 LLC 控制器的 HS 和 HO 引脚上的电压。

    TI 是否有可用于800V 至1000V 等高输入直流电压的 LLC 控制器?您是否会为我们的应用推荐任何其他拓扑?

    是否有任何参考设计可 用于将带隔离式接口的 DSP 用于 PFC+LLC 应用?

      由于下周是节假日、我将在周三分享不同负载值对应的相同波形上的开关节点电压和 ISNS、LO 和 HO。

    谢谢。此致、

    Chethan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    您可以将 UCC25600 与支持高输入电压的外部栅极驱动器配合使用。

    没有外部电路可与 UCC25640x 搭配使用以在高于600V 的电压下工作、因为 HS 引脚始终需要连接到开关节点。

    此致

    马尼坎塔