This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942与 ESP32通信

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76942EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271594/bq76942-bq76942-communication-with-esp32

器件型号:BQ76942

尊敬的所有人:

我有一个关于 Esp32和 Bq76942之间通信的问题。 我正沿着 I2C 的帧从 RAM 寄存器中读取数据、示例为 0x9261地址、如下图所示。

和代码以读取数据、如下面的图片所示。

我接收到的字节始终为0xFF、而不是作为文档的0x88。 请帮助我修复此错误。

一些详细信息。 我正在使用 TI 的 BQ76942EVM 开发套件、并且 成功读取电芯电压、温度和电流、因此我认为 ESP32和 Bq76942之间的 I2C 没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BAO:

    对 RAM 寄存器的写入和读取需要一个校验和传输。 您能否仔细检查一下您是否正确发送了一个吗? 中详细说明了读取数据存储器的正确步骤 第 13.1节数据存储器访问 TRM

    此致、

    马克斯·韦博肯