This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813K33-TPS3813V EP:复位异常

Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269407/tps3813k33-ep-reset-abnormal

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TPS3813

大家好、

由于以下 sch、C_WDT=1nF、典型的超时为408ms。

MCU_WDI 信号的周期为60ms。 高电平为30ms、低电平为30ms。

但/RESET 继续处于低电平。

您可以帮助检查设计并告诉我/RESET 为何异常?

BRS

霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    您可以帮助确认 VDD 高于2.93V 吗?

    如果该电压高于2.93V、则 RESET、VDD 和 WDR 的示波器快照对于调试也很有用。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse  

     VDD 高于2.93V。

    断开复位信号与 MCU 路径的连接后、按如下方式测量 VDD 和/RESET 波形、按如下方式测量 WDI 和/RESET 波形。 第一个馈线信号的上升沿到高电平30毫秒、为什么导致复位?

    我计算出它们的 WDI 周期满足规格。 为什么在 WDI 具有上升沿时发生 RESET? 这可能是什么原因造成的? 您能给我一些建议吗?
    除了 WDI 信号周期需要大于 tBOUNDARY、max?之外、还有其他注意事项

     

    此致!

    梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    由于该器件是窗口 WD 器件、因此看起来器件即将进入早期故障复位置位。  使用它们的当前设置、下边界窗口为 15.8ms、所以如果它们的初始脉冲再延迟10ms、那么复位应该停止有效初始化。 此外、该器件仅检测 WDI 脉冲的上升沿。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jesse

    感谢你的帮助。  早期故障复位置位是什么? 我在" 规格"中没有找到它。 你能告诉我那些谎言吗? 我的客户担心这种复位初始化会给他们带来不确定的风险、他们希望我们为他们提供良好的理论基础。 同样、我不明白为什么会发生早期故障复位置位。 我希望能回答我的问题。 非常感谢。  

    我仍然无法理解下图中的复位。 您能给我一些关于它的信息吗?

    此致!

    梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason,

    TPS3813是一个窗口看门狗、这意味着当在下边界前检测到上升沿时、故障可以置为有效、下边界前检测到上升沿、这是一个早期故障、以及在上边界完成时未检测到的脉冲、这是一个晚期故障。 符合下边界要求。 对于它们的设置、WDR=0 WDT=1nF、下边界典型值= 15.8ms 最小值= 14.2ms、最大值= 17.3ms。

    从上图中可以看出、从复位的上升沿到 WDI 的上升沿大约为~13ms、这在窗口下限。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jesse

    感谢你的帮助。  它是没有下边界的第一个窗口需要大于 tboundary、max 吗?  换言之,重置刚恢复后,便不能直接喂狗呢?  这项要求是否合理?  

     我也没有在规格手册中找到没有下边界的第一个窗口的时间要求。 您能告诉我这项要求在哪里吗?

    此致!

    梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    是的、应该是正确的、在第一个帧上、不应有下边界。 我想首先通过调整 WDI 的上升沿输入时间对 RESET 生效进行故障排除。 我已经为此器件订购了样片、因此我可以在 工作台上测试该器件。

    杰西