This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:达到电芯电压、平均电流和两个连续40s 的 VCT 条件、但 Fc 无法变为1

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263677/bq28z610-r1-vct-condition-of-cell-voltage-average-current-and-two-consecutive-40s-are-reached-but-fc-cannot-change-to-1

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我对2S1P 电池使用 BQ28Z610-R1、我们设置收尾电流3950mA、电芯电压+45mV~4530mV 用于 Rec 温度充电(15≥45℃)、电芯电压 +45mV≥4480mV 用于高温充电(45~60℃)、 以及两个连续的40s。 当我们给电池充电时、VCT 条件已达到、但 FC 无法变为1。 我想当 VCT 达到电流时、应该在  2500到3000 mA 之间、但实际上在1000到1600mA 之间。

请尽快告诉我原因。谢谢。  

附件 是 gg 文件、srec 文件、 log file.e2e.ti.com/.../VCT-NG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当平均电流<3950mA 时,它需要的时间比80多,它需要超过180s,为什么它处理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    建议的最大锥形电流值为 C/10。 它通常设置在 C/20和 C/10之间、其中 C 是电池单元的设计/标称容量。

    3950 mA 似乎是过高的收尾电流。 请参阅下面的一项很好的收尾电流技术。


    另外、请观看此 VCT FAQ

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池是用于 快速充电的,所以按照充电方法,应停止充电在2700mA 处,否则 电池会被过度充电,电池有很大的风险。

    温度超过45℃ 时、FC 在80后不能变为1、但如果 温度 低于 45℃、FC 可在80后变为1。  它是否与 T3充电禁止有关?  

    如何理解这一点?  谢谢。

    我是否可以将 T3从45℃ 更改为60℃?对它有任何影响? 有什么风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    在提供的日志中、从未设置充电禁止。 但是、您可以通过监测结温、 位、该位来自 ChargingStatus () 寄存器。



    另外、看起来 CHGIN 位的来源 设置:FET 选项 未置位。 这指示在禁用充电时是否应禁用充电或预充电。  

    Unknown 说:
    我可以将 T3从45℃ 更改为60℃ 吗??对它有什么影响吗? 风险是什么?

    您可以尝试一下。 在最高60C 的温度下允许充电风险。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在把 T3从45℃ 改成60℃ 之前、可以允许对其充电。 因为 IN 处于关闭状态。

    我曾尝试 把 T3从45℃ 更改为60℃、当温度超过45℃ 时、FC 可以在50~70秒后变为1。 在45~60℃,内、这是标准温度、而不是高温。  

    此更改是否存在任何其他风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    风险是不存在基于温度的电荷抑制。 您可以依靠充电暂停来避免在较高温度下充电。  

    我建议正确设置 FET Options 寄存器。


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN bit 设为0、为什么 它不能正常触发 VCT。 我们 需要 在45℃ 和60℃ 之间以低电流为电池充电、但不能立即切断电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    对于45C 到60C 之间的低充电电流、您可以调节 High Temp Charging  



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何调整? 我的意思是、 当温度在45°C 到60°C 之间时、我们需要正常测量触发 VCT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    您遇到的主要问题似乎是 电量监测计进入 CHG 禁止模式。 我将 T3设置 为60C。 60°C 后、电量监测计将暂停任何充电。  



    为了更好地了解充电算法、请参阅下面的。 监测计会根据温度和电池电压改变充电电流。




    如果仍有问题、请分享最新的配置和日志文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../T3_3D00_60.rarAttachment是 gg 和 log 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    似乎器件正在进入维护费用模式。  




    我试图 将 T3从45℃ 更改为60℃,当温度超过45℃ 时,FC 可以在50~70秒后变为1。 在45~60℃,内、这是标准温度、而不是高温。  [/报价]

    发生这种情况时、您是否有日志文件? 此外、您的充电器收尾电流设置是什么?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       这里的图片显示了之前和之后 t3=60更改之间的差异。 充电电压和充电电流从 高温 变为 标准温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    图片没有帮助。 当你说 VCT 发生了、我很想看看是否设置了保养费用。  

    当 T3=45时、似乎没有发生充电禁止。 当充电电流 和充电电压 强制 为零时、会发生充电禁止。

    尝试将收尾电流设置为比充电器收尾电流高10%。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何查看 发生 VCT 时是否设置了维护充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    根据您的设置、您将 维护充电设置为44 mA。 每当您看到充电电流中的44 mA 时、这就是触发维护充电时。  



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这将有什么影响? 如果  在发生 VCT 时设置了维护充电。

    我该怎么办? 更改任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    维护费没有任何不良影响。 在 完全充电终止时、如果 VCT 条件不满足、则会进行充电维护。  

    充电维护可通过 MCHG 位 在以下情况下将清除该位:
    1 -检测到充电/放电
    2-发生充电禁止或充电暂停。
    预充电处于活动状态

    充电维护可帮助电池充满电。 我会确保在您不想再充电的地方设置充电暂停温度。 遗憾的是、由于锥形电流极高、您可能无法满足 VCT 的要求。 请将 T4阈值设置为您希望完全停止充电的位置。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么回到我的问题,为什么这羽翼? 当 t3=45时、,温度超过45 ,VCT 触发时间超过80秒、例如236秒或138秒;当 t3=60时、如果温度超过45 μ s VCT 触发时间为≤80秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    我会说它 与充电电流相关。 当 T3 = 60时、充电电流设置为5400 mA。  

    然后、您能否设置 高温充电 至5400 mA、T3 = 45?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置后  高温充电  至5400 mA、T3 = 45、,温度超过45 μ s VCT 触发时间为≤80s。  

    那么 VCT 就是 跟充电电流有关的、如果高温充电电流低于收尾电流、可能会给 VCT 造成很长的时间、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    正确、前提是锥相所需时间比预期时间长。 充电器可能会在电量监测计之前检测到充满电并停止充电。 因此、监测计将无法检测 VCT。 这里的关键是、在充电器停止充电之前、仪表会检测到 VCT。

    看起来我们可能已经检测到根本原因。 我将关闭该主题。 您始终可以通过提出更多问题来重新打开报告。

    此致、
    何塞·库索