This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:高温下 chg 失控

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271853/bq4050-chg-out-of-control-at-high-temperature

器件型号:BQ4050

大家好、  

  在高温可靠性测试(70°C)期间、客户同时关闭了电池组的 CHG 和 DSG。 一段时间后、充电 MOS (CHG)突然断开、充电 MOS 仍然开路。

您能帮我弄清楚吗?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    如果设置了 FET_EN、则将自主驱动 CHG 和 DSG FET。 监测计具有体二极管保护功能、可在检测电流大于体二极管阈值时导通 FET、以防止体二极管发热和熔断。

    如果不符合上述条件、请提供日志文件和配置。

    此致、
    何塞·库索