This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:输出电压精度

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270943/tps546d24a-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS546D24A

您好!

如何 VOUT6.5电气特性 或状态部分? 例如、我想使 VOUT (ACC)值低于 VOUT = 3300mV 且-40 °C≤TJ≤150 °C。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    表中最接近的输出电压为1500mV、容差约为 40 °C≤TJ ≤150 °C 的0.67%。

    该器件的 输出电压范围为2.4V 至5.5V、分辨率为40mV。

    因此、我预计3300mV 条件下的 Vout 精度在0.67%和1.2%之间、但更接近0.67%额定值。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    谢谢、抱歉、我记得我问的是同一个问题、并且得到了您团队的回答。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这应该会解决您的问题、我将关闭此主题。