This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:器件型号和 FTDI 问题

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271911/tps65988djevm-part-and-ftdi-issues

器件型号:TPS65988DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988DJ

大家好、我有两个问题。

1.我的评估板上的芯片有一个 DJ 后缀、该选项不会出现在配置工具的器件选择菜单中、只有 DH 和 DK。

2.我无法通过 FTDI 连接到评估板。

I2C 地址扫描期间遇到异常:未检测到 FTDI I2C 通道(I2C_GetNumChannels)、正在退出...

'exceptions.exception'="">

回溯(最近的调用最后):

sweep_handler 中的文件"dialogWindow.pyc"第11041行

hw_open 中的文件"hw_interface.pyc"、第186行

异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    Unknown 说:
    1. 评估板上的芯片有一个 DJ 后缀、该选项不会出现在配置工具仅 DH 和 DK 的器件选择菜单中。

    TPS65988DJ 用于 Thunderbolt、需要使用 Thunderbolt 参考设计。

    您的最终设计是否将是 Thunderbolt 设计?  

    Unknown 说:
    2. 我无法通过 FTDI 连接到评估板

    TPS65988DJ EVM 的 Tiva 不是 FTDI。

    此致、

    Christian。